Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text
  • Default Alternative Text

    Воплотите свои идеи в жизнь с Mix&Match

    Обновленное приложение для легкого и быстрого подбор электроустановочных изделий для вашего интерьера.

    Перейти
    • M-Smart motion sensors main Merten

      Сделайте свой дом комфортабельным и функциональным, рассмотрите датчики и детекторы Merten System M.

      Merten Antique - подумайте о датчиках движения, которые автоматически включают свет при входе человека в проходное помещение – удобно, если руки заняты сумками. 

      Датчики движения Merten Artec - удобство и экономия энергии идут рука об руку.

      • M-Smart motion sensors main
      • Merten System M
      • M-Elegance motion sensors main
      • M-Plan motion sensors main
      • Merten Artec
      • Merten Antique
      • M-Creativ motion sensors main
    • Unica Top Unica Датчики движения Unica Top и Unica Class позволяют сэкономить электроэнергию за счет автоматического включения света при появлении человека в зоне действия датчика.
      • Default Alternative Text
      • Unica
      • Unica Top
      • Unica Quadro
      • Unica Chameleon
    • Odace Odace Датчики движения новой серии Odace выполняют функцию датчика присутствия. В течение всего периода нахождения в помещении датчик включает свет и выключает его, как только вы покинете помещение.
    • Sedna Sedna Датчик движения Sedna автоматически управляет включением нагрузки в местах прохождения людей. А Вы экономите электроэнергию.
    • W59 W59 Современный датчик движения представлен в четырех цветах в недорогой серии W59.

    Интересные материалы и полезные ссылки

    Применение датчиков движения и присутствия

    Сферы использования

    Датчики движения SE могут использоваться в различных сферах. Один из наиболее практичных вариантов – это установка подобных устройств в коридоре или на лестнице. Это очень удобно для тех, кому приходится подниматься по темной лестнице с сумками в руках. В такой ситуации удобный датчик движения Argus Standard 120° включит свет при приближении человека и обеспечит необходимый уровень безопасности при подъеме по лестнице, одновременно экономя энергию.

    Также подобное оборудование можно использовать и внутри жилого помещения, например, в зале или ванной комнате. Например, датчик присутствия включит свет в ванной и близлежащей комнате, как только ночью вы захотите пройти в туалет. За счет этого перемещение ночью в ванну станет максимально комфортным и безопасным. Не менее практичная сфера применения – это использование прибора для идентификации присутствия в гостиной. Он помогает поддерживать комфортную освещенность в данной комнате, пока в ней находитесь вы или ваши гости. При необходимости датчик движения для дома может быть отключен, что позволит принудительно выключить освещение, например, для просмотра кино.

    Помимо жилых комнат, датчик движения может устанавливаться в общественных помещениях, например, в залах для проведения конференций, вестибюлях и туалетах. Свет будет включаться и выключаться тогда, когда это необходимо. Если в процессе конференции нужно будет выключить свет для запуска видеопроектора, то это можно будет сделать при помощи пульта управления.

    Датчики движения и присутствия - описание на сайте производителя

    Основные критерии подбора

    При подборе подходящего устройства нужно учитывать следующие моменты:

    1. - применение снаружи или внутри комнаты;
    2. - необходимость детекции движения или присутствия;
    3. - место установки (в коридорах, углах и так далее) – в зависимости от этого параметра определяется угол охвата и количество устанавливаемых элементов;
    4. - сфера применения (например, при монтаже в детских садах, школах и других заведениях для детей датчик для включения света необходимо устанавливать на максимальной высоте);
    5. - количество проводов, что имеет существенное значение для подключения и типа используемых нагрузок;
    6. - варианты настройки времени (в секундах или в минутах);
    7. - наличие выключателя, позволяющего управлять устройством вручную;
    8. - уровень мощности нагрузки, измеряемый в Вт;
    9. - возможность управления контуром вентиляции с одного прибора.

    Все эти особенности подобного оборудования рекомендуется учитывать при выборе, чтобы подобрать максимально подходящее оборудования для вашего конкретного случая.

    Установка датчиков движения

    Установка устройств для детекции движения и присутствия не составляет большого труда. Устройство имеет компактный корпус, который легко фиксируется в монтажной коробке. Она соединяется с любым типом проводов. Благодаря наличию безвинтовых зажимов фиксация осуществляется быстро и беспроблемно.

    Датчики движения и присутствия - описание на сайте производителя

    Виды датчиков движения

    Сегодня на рынке предлагается большой ассортимент этих приборов, которые различаются между собой по следующим параметрам:

    1. - по типу монтажа приборы бывают видимые и скрытые;
    2. - по принципу действия – инфракрасные, ультразвуковые, микроволновые и т.д.
    3. - по углу охвата – от 70 до 360 градусов;
    4. - высота монтажа зависит от места установки (настенные вешают на расстоянии 1,1 м или 2,2 м от пола), также возможен монтаж на потолке;
    5. - по радиусу чувствительной области, которая в свою очередь зависит от высоты монтажа;
    6. - по количеству сегментов;
    7. - по диапазону пределов освещенности 10-1000 люкс;
    8. - вариантам номинальной мощности ламп (для приборов внутреннего освещения используются лампы 300-1000 Вт, для устройств внешнего освещения мощность может достигать 2000 Вт);
    9. - по временным интервалам установленного таймера в диапазоне от 30 секунд до 8 минут;
    10. - наличие функции уменьшения угла охвата.

    Преимущества датчиков

    Датчик движения и освещенности от нашей компания создается на основе современных технологии и инновационных решений. Рассмотрим основные технологические преимущества этого оборудования:

    1. - Использования линз с высоким разрешением обеспечивает высокое качество датчиков движения, позволяющее детектировать даже минимальные движения;
    2. - Высокая устойчивость к отказу, поскольку все оборудование обладает стойкостью к электрическим и оптическим колебаниям;
    3. - Широкий выбор зоны охвата. Мы предлагаем датчик движения для освещения с горизонтальным охватом на 120 градусов и расширенным горизонтальным охватом до 180 градусов. Последняя модель позволяет обнаруживать движение в зоне площадью до 200 м2, а присутствие – до 130 м2.

    Все модели, предлагаемые нашей компанией, имеют множество преимуществ при эксплуатации пользователем:

    1. - Возможность ежедневной экономии электроэнергии в жилых и общественных местах;
    2. - Функция автоматического выключения с регулируемым временем задержки;
    3. - Удобство эксплуатации, поскольку пользователю не нужно заниматься поиском выключателя в темном помещении;
    4. - Обеспечение безопасности при движении по лестнице;
    5. - Своевременное обнаружение незваных гостей благодаря включению внешнего света при приближении (датчики движения для улицы);
    6. - Содержание выключателей в чистоте, поскольку их никто не касается грязными руками.

    Принцип работы датчиков движения SE

    Пассивный инфракрасный встроенный датчик движения не излучает самостоятельно ИК-лучи, а принимает поступающее из окружающей среды ИК-излучение. Его принцип работы заключается в следующем. Аппарат измеряет ИК-лучи, исходящие от стен, мебели и других объектов в отсутствие в помещении людей. После этого он способен обнаружить минимальные колебания температуры, если в комнату входит человек.

    В основе конструкции лежат сегменты и линзы. За счет большого количества линз зона чувствительности делится на сегменты. Они концентрируют ИК-лучи на приборе. При изменении уровня ИК-излучения в определенном сегменте происходит инициация движения. От их количества напрямую зависит точность устройства. При этом, неподвижные объекты, имеющие высокую температуру, не обнаруживаются ИК-датчиком движения. Уровень чувствительности может искажаться только в том случае, если температура окружающей среды близка к температуре тела человека. На схеме, предлагаемой производителем, датчик движения и освещенности является автономным устройством. В то же время, его можно использовать и в сочетании с ручным выключателем.

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.