Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Розетки и выключатели для спец. применения

  • Default Alternative Text

    Воплотите свои идеи в жизнь с Mix&Match

    Обновленное приложение для легкого и быстрого подбор электроустановочных изделий для вашего интерьера.

    Перейти
  • Default Alternative Text

    Merten D-Life. Новинка 2017 года!

    Новая серия электроустановочных изделий премиум-класса. Дизайн, который создает ПРОСТРАНСТВО итерьера.

    Перейти
    • Merten Antique Merten
      Современный дом насчитывает до 60 электроустановок, офис – еще больше, и предполагает не только базовые розетки и выключатели, но и более широкий спектр специализированных решений, которые вы можете найти в линейке Merten System M. 
      В серии Merten Antique  представлен весь спектр современных инсталляционных технологий: система управления светом, жалюзи, климат контроль и KNX. 
      Это позволяет реализовать любые инженерные решения.
      Merten Artec  имеет большой спектр современных решений: система управления светом, жалюзи, климат контроль и KNX, что позволяет реализовать любые инженерные решения.
      • Merten Artec
      • Merten Antique
      • Main P121008
      • Default Alternative Text
      • Default Alternative Text
      • Default Alternative Text
      • Merten-M Creativ
    • Unica-Class-Темная кожа Unica Серии Unica Top  Unica Class представлены необходимым набором специализированных розеток и выключателей, такие как: выключатели с подсветкой и индикацией, переключатели, телефоммуникационные розетки и розетки с защитными шторками.
      • Unica Chameleon
      • Unica Top
      • Unica Quadro
      • Unica
      • Unica Class
    • Default Alternative Text Odace Последние новинки серии Odace: оригинальная рамка с подставкой для мобильного телефона и рамка с держателем для ключей. Теперь рамки Odace выделаются на рынке не только своим изящным дизайном, но и дополнительным продуманным функционалом для вашего удобства.
    • Sedna Sedna
      Различные устройства Sedna создают уют и комфорт в вашем доме и  уменьшают  энергопотребление.
    • W59 W59 W59 в сочетан ии ассортимента цветов рамок, имеет большое количество розеток специльного применения в своем ассортименте.
    • Glossa Glossa

      Glossa имеет наиболее выгодный ассортимент специализированных розеток и выключателей среди серии, представленных на Российском рынке в данном сегменте. 

      Например: Glossa - единственная серия, где есть USB-розетка по невысокой цене.

    • Этюд Этюд Различного типа розетки Этюд выгодно дополняют ассортимент серии и подходят для штепсельных вилок российского и зарубежного производства, выпускаются для наружного и внутреннего монтажа.
    • Default Alternative Text Дуэт Различного типа розетки Этюд выгодно дополняют ассортимент серии и подходят для штепсельных вилок российского и зарубежного производства, выпускаются для наружного и внутреннего монтажа.
    • Рондо Рондо Ассортимент Рондо дополняют розетки и выключатели специализированного применения, которые помогают создать уют в доме: розетки телевизионные, розетки с крышкой, выключатели и переключатели с индикацией.
    • Default Alternative Text Хит Этюд - Удачное решение для города и дачи. В ассортименте различные розетки, выключатели, светорегуляторы, степень защиты IP20 и  IP44 в скрытой и открытой установке.  Моноблочная серия пяти цветов: белый, бежевый, серый, сосна и бук.
    • Прима Прима
      В серию Прима входят одно- и двухклавишные выключатели с индикацией включенного состояния, розетки с заземляющими контактами и без и информационные розетки.

    Интересные материалы и полезные ссылки