Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматизация и безопасность зданий

Системы управления зданием

Системы управления зданием

EcoStruxure™ Building Operation

Реализуйте потенциал эффективности ваших зданий. Новое поколение EcoStruxure™ Building – это открытая инновационная платформа для автоматизации зданий на основе «Интернета вещей» (loT), масштабируемая и безопасная архитектура для создания готовых к использованию решений.Аппаратные и программные средства с поддержкой IP охватывают всю экосистему здания, от небольших до крупных современных предприятий, обеспечивая возможности простой интеграции устройств, систем и облачных сервисов, а также производительность и пропускную способность данных.

Подробнее о продукте

EcoStruxure™ Building Expert

Комплексная автоматизация малых и средних зданий. Контроль и управление системами вентиляции и кондиционирования (HVAC), освещения и учёта по привлекательной цене

Посмотреть продукты

Andover Continuum

Решение в области системы безопасности с интеграцией систем управления вентиляцией и кондиционирования здания. Компьютерная система управления зданием предлагает ряд сервисов по безопасности, сбережению энергии, мониторингу и поддержке, ориентированных под конкретные задачи клиента.

Подробнее о продукте

TAC Vista

Открытая масштабируемая, IT-совместимая система управления зданием. Наиболее открытая, масштабируемая и дружественная IT-система управления оборудованием здания

Подробнее о продукте

TAC I/Net

Производительность на которую вы можете положится, безопасность которой вы можете доверять. Мощная интегрированная система управления Вашим зданием

Подробнее о продукте

spaceLYnk

Соедини своё здание. spaceLYnk соединяет все функции управления зданием

Посмотреть продукты

Комнатные контроллеры

Комнатные контроллеры

Управление системами микроклимата с обеспечением оптимального комфорта и энергоэффективности. Специализированные комнатные контроллеры позволяют управлять системами прямого цифрового управления (DDC) и отличаются удобством использования, свойственным традиционным термостатам. Благодаря оптимизации комфорта они повысят качество обслуживания ваших клиентов, а их энергоэффективность обеспечит вам максимальную рентабельность капиталовложений.

Посмотреть продукты

Гостиничные комнатные контроллеры HRC

Комнатный контроллер управляет несколькими цепями освещения, шторами, режимом DND («Не беспокоить») / MUR («Уборка номера»), прикроватной панелью и приложениями на планшете в гостиничных номерах. Контроллер управляет несколькими цепями освещения, шторами, режимом DND («Не беспокоить») / MUR («Уборка номера»), прикроватной панелью и приложениями на планшете в гостиничных номерах. Он собирает данные из всех подсистем и устройств в гостиничном номере и передает их в системы GRMS и PMS. За счет этого гостиничные операторы могут контролировать и управлять всеми гостиничными номерами для управления эффективностью энергопотребления и устранения неисправностей, обнаруженных при обслуживании.

Посмотреть продукты

Стеклянные сенсорные панели GTP

Привлекательный дизайн сенсорных панелей GTP, а также их интуитивный интерфейс делают внешний вид помещений эстетичным и повышают комфортность пребывания гостей в номерах вашего отеля. Стеклянные сенсорные панели GTP являются лучшими в своем классе: с их помощью можно управлять температурой, освещением, положением жалюзи и штор, «сценами» и другими функциями, и сервисами. В широком наборе вариантов исполнения найдется решение, которое подчеркнет уникальность и визуальную эстетику интерьера вашего отеля. Постояльцам будет приятно и комфортно в помещениях с такими сенсорными панелями, дизайн и функционал каждой панели конфигурируется индвидуально для каждого решения.

Посмотреть продукты

Периферийные устройства

Матричные системы и аппаратура управления

Решения для мониторов

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.