Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EcoStruxureTM Power Automation System

Цифровая система управления для автоматизации производственных процессов.

Часть EcoStruxure

EcoStruxure™ Substation Operation – это цифровая система управления, которая относится к новейшим поколениям конкурентоспособных инновационных решений для автоматизации электроснабжения. Она работает согласно IEC 61850 и позволяет пересматривать дизайн, эксплуатацию и техническое обслуживание электроустановок

EcoStruxureTM Power Automation System
  • Описание


    Узнайте о том, как разработать и провести оценку системы кибербезопасности вашей подстанции


    EcoStruxure™ Substation Operation – это цифровая система управления из новейшего поколения конкурентоспособных инновационных решений для автоматизации электропитания. Она работает в соответствии со стандартом IEC 61850 и позволяет менять конфигурацию, рабочие процессы, техническое обслуживание и защиту, что обеспечивает долгосрочную безопасность киберпространства для ваших электрических установок.


    EcoStruxure™ Substation Operation позволяет менять конфигурацию, рабочие процессы и техническое обслуживание электроустановок. Схема обслуживания в режиме 24/7 увеличивает доступность системы и позволяет использовать более высокие стандарты автоматизации электроснабжения. EcoStruxure™ Substation Operation повышает конкурентоспособность и производительность вашей работы, оптимизируя существующие ресурсы и адаптируя их к постоянно меняющейся среде.


    Цифровая система управления является масштабируемым и настраиваемым решением, предназначенным для автоматизации энергоснабжения. Как часть предложения по автоматизации подстанций, система ESO предлагает глобальные решения как для модернизации существующих, так и новых объектов, постоянно принимая в расчет Ваши конкретные условия и требования. ESO прекрасно сочетается с любыми архитектурами, от простейших подстанций до самых сложных производственных объектов. Предлагая быструю и безопасную автоматизацию вместе с использованием новейших стандартов и коммуникационных технологий Ethernet МЭК 61850, система обеспечивает повышение готовности электрической сети для наиболее распространенных применений.


    Гибкий подбор индивидуальных решений
    Программу EcoStruxure™ Substation Operation, которая обычно находится в утилитах, можно адаптировать для работы с одной подстанцией. Благодаря своей гибкости она предлагает оптимальное решение и защиту от работы «вхолостую» в промышленных или инфраструктурных приложениях.


    Оптимизация обмена информацией и повышение безопасности
    Функции, архитектура и службы EcoStruxure™ Substation Operation предоставляют пользователям масштабируемое решение для полного использования существующих ресурсов.
    EcoStruxure™ Substation Operation – прекрасная возможность для автоматизации топологии, защиты электрической системы и минимизации отключений. Используя специальные протоколы связи с подстанциями, программа поддерживает полную интеграцию устройств, что обеспечивает оптимальное использование информации. Она также обеспечивает плавный переход на новые стандарты связи.


    EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor – основной компонент цифрового моделирования для разработки цифровой система управления.
    EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor – программная платформа, построенная на основе стандарта МЭК 61850, предназначенная для моделирования систем автоматизации электрической сети, способная проектировать и конфигурировать решения и компоненты распределенных систем.




Обратная связь

У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества?

Поиск дистрибьютора

Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric

Нужна информация?

Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции