Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Glossa

Комплимент Вашему интерьеру

Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм и российские производственные традиции - все это сочетает в себе новая серия электроустановочных изделий Glossa.

Glossa
  • Описание

    Компания Schneider Electric - мировой эксперт в области управления электроэнергией - выводит на российский рынок новую серию электроустановочных изделий Glossa в среднем ценовом сегменте. Изделия обладают высоким качеством, элегантным дизайном, удобны и практичны в использовании.
     
    Вместе с оригинальной линейкой Schneider Electric представляет в России два новое изделие: USB-розетка. Помимо стандартных розеток и выключателей в серии также представлены информационные розетки, выключатели с подсветкой, светорегуляторы (диммеры), термостаты для теплых полов и розетки со степенью защиты IP44.
     
    Французское дизайн-бюро компании разработало дизайн серии Glossa, который отражает современные тенденции европейского дизайна: плавные линии и классические стройные формы. Палитра изделий состоит из четырнадцати разных оттенков. Такой набор позволит реализовать любые идеи в оформлении интерьера и подчеркнуть его индивидуальность. 
     
    Все продукты новой линейки - от выключателей до USB-розеток - производятся в России на заводе «Потенциал» в Козьмодемьянске (республика Марий Эл), что существенно влияет на их стоимость.
    Характеристики серии:

    Механизмы  рамки 14 различных цветов:
    Белый, бежевый, алюминий, титан, дуб, перламутр, антрацит, шоколад, молочный, фисташковый, баклажановый, платина, графит, сиреневый туман.

    Горизонтальные рамки от 1 до 5 постов и вертикальные рамки от 1 до 4 постов.
    2 способа установки изделий (скрытый и открытый - с помощью подъёмных коробок) расширяют возможности для бизнеса.
    механизм + рамка = 2 индивидуальных референса.
    механизм с рамкой в сборе = один индивидуальный референс.

    Удобный, быстрый и надежный монтаж

    • эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд
    • изделия имеют универсальные винты для любого типа отвертки
    • монтажные лапки плотно прижаты к корпусу и облегчают монтаж
    • простота установки многопостовых комбинаций достигается благодаря наличию симметричных отверстий для шлицевой отвертки
    • телескопическая система выравнивания на неровных стенах: минус 1 мм для полых стен и плюс 2 мм для кирпичных
    • стальная монтажная пластина суппорта обладает повышенной прочностью и устойчива к коррозии
    • пластиковый механизм выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов
    • поверхность пластикового основания напоминает керамическую благодаря специальной обработке пресс-формы
    • контактные группы механизмов имеют надежный запас прочности:
        20 000 циклов для розеток
        40 000 циклов для выключателей

    Изделия Glossa сертифицированы согласно Российским стандартам ГОСТ.



    Преимущества

    Серия Glossa имеет следующие достоинства: 
    • Повышенное удобство, энергосбережение и безопасность при установке в жилых домах
    • Прекрасно подходит как для модернизации существующих систем, так и для установки в новых зданиях
    • Устройства изготавливаются из надёжных, высококачественных материалов.
    • Новая функция - USB-розетка - делает предложение УНИКАЛЬНЫМ на рынке.
    • Новая система подъемных коробок для наружного монтажа позволяет создать блок из 5-ти постов.
    • Яркая индивидуальная упаковка привлекает внимание  и сохраняет изделиям товарный вид.

    Применение

    35 функций в ассортименте Glossa создают широкие возможности для применения серии в различных помещениях: как в жилищном,  так и гражданском строительстве.

    Галерея

    • роз крыш антцрц
    • розетка жемч
    • диммер титан
    • выкл бел
    • терм шок
    • розетка аллюм
    • роз крыш титан
    • выкл беж

Обратная связь

У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества?

Поиск дистрибьютора

Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric

Нужна информация?

Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции