HOUER COUNTER
Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для D1S1K. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
-
Характеристики
Дополнительные характеристики тип устройства счета Счетчик часовтип дисплея Механическийразряды дисплея 5предустановленный номер 0сброс Безмонтаж изделия Монтаж на передней панелиобщая ширина CAD 40 ммобщая высота CAD 40 ммобщая высота CAD 91 ммматериал окантовки Черный пластиковыйцвет толкателя или линзы Черныйразмер соединения 6,3 ммдиаметр отверстия под сверло 22 ммэлектрическое соединение Разъем Fastonформа головки сигнального блока Квадратнаятип питания Пер. токчастота 50 Гц[Us] номинальное напряжение сети 12...24 VГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.