Компания Stedin, одна из крупнейших электроэнергетических компаний Голландии, несёт большой объём ответственности. Более 2 миллионов клиентов зависят от её снабжения электричеством, включая правительственные организации, крупных финансовых и промышленных клиентов, а также порт Роттердам, являющийся крупнейшим портом в Европе.
Стремясь к более качественному обслуживанию своих клиентов, компания Stedin искала решение, которое бы значительно сократило продолжительность потенциальных отключений электроэнергии. Проблема заключалась в выборе высококачественных, экономичных средств для быстрого возобновления подачи энергии в сети среднего напряжения в случае аварии.
“Нам нужен больший контроль нашей системы, и чтобы объединить его с сокращением потерь времени клиентов нам пришла в голову идея установить самовосстанавливающуюся сеть”, - заявил Эдвард Костер, специалист отдела управления SM компании Stedin.
Решение проблемы
После рассмотрения вариантов компания Stedin обратилась в компанию Schneider Electric™. Между этими двумя компаниями уже установлены партнёрские отношения, поскольку они работали вместе над различными проектами. При этом команда компании Schneider Electric смогла предусмотреть и предотвратить ряд технических проблем. Результатом этого партнёрства стала децентрализованная подземная самовосстанавливающаяся сеть, первая сеть такого рода в Европе.
Это самовосстанавливающееся решение основано на существующем продукте, удаленном терминальном блоке Easergy T200, который можно было развернуть с минимальной реконфигурацией, что существенно упрощало реализацию проекта и сокращало сроки окупаемости инвестиций. Кроме того, благодаря гибкости блока Easergy T200 это решение является масштабируемым и воспроизводимым на других объектах.
Как это работает?
После установки в главных подстанциях среднего напряжения в разомкнутой сети блоки Easergy T200 устанавливают связь между равноправными устройствами с использованием виртуальной частной сети. В случае аварии в сети в центр управления поступает сообщение, при этом не нужно ждать ответных действий со стороны оператора. Вместо этого блоки Easergy T200 автоматически осуществляют обмен данными друг с другом для определения места аварии, изолируют её и возобновляют подачу энергии в неповреждённые участки сети.
“Это самовосстанавливающееся решение позволяет компании Stedin в максимально сжатые сроки локализовать и изолировать аварию в сети среднего напряжения, при этом отключая минимальное число потребителей”, - прокомментировал Лукас Пеллегрин, Вице-президент по автоматизации фидерных систем компании Schneider Electric.
“Когда я говорю "в максимально сжатые сроки", это означает, что на изменение конфигурации всей сети потребуется менее 1 минуты”, - добавил он.
Добавление аналитических сведений в сеть
Подземное самовосстанавливающееся решение компании Stedin, состоящее из разомкнутой сети, включающей в себя примерно 33 подстанции среднего напряжения в центральной части города Роттердам, было представлено в июне 2012 года. На завершение всего проекта, от этапа проектирования до этапа подачи электроэнергии, ушло около одного года.
“Я уверен в том, что мы должны всё более эффективнее обслуживать наших потребителей, поэтому мы установили самовосстанавливающуюся сеть, а также внедрили аналитические сведения в нашу сеть", - сказал Марко Круитхоф, Менеджер по координации сети компании Stedin.
Сейчас в случае аварийного отключения, которое могло бы длиться 2 часа, эта система сокращает время подачи энергии в неповреждённые участки сети менее чем до 30 секунд. Это обеспечивает более высокую доступность электроэнергии для важных коммерческих потребителей, а также важных правительственных организаций. Также благодаря автоматической изоляции повреждённого участка сокращается время определения, диагностики и устранения проблемы.
“Сегодня электричество имеет очень большое значение. Это как воздух и вода. Оно повсюду", - заявил г-н Круитхоф. "Аварийное отключения должно быть максимально коротким, поскольку в случае аварии жизнь останавливается".