Как работает активный фильтр?
Активные фильтры (AHF) – статические электронные устройства на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ), предназначенные для формирования тока, который суммируясь, в точке подключения активного фильтра, с током нелинейных нагрузок приводит к подавлению высших гармоник в токе сети. Определение гармонического состава тока нагрузки осуществляется на основе тока измеренного, при помощи трансформаторов тока. Инжекция тока активного фильтра в ток сети, позволяет в значительной степени снизить содержание высших гармоник тока в токе сети и как следствие снизить их тепловое воздействие на оборудование, а также позволяет снизить искажения напряжения.
Активные фильтры могут также использоваться для повышения cos ϕ и симметрирования фазных токов. Повышение cos ϕ может выполняться как для емкостных (с опережающим по фазе током) так и для индуктивных (с отстающим по фазе током) нагрузок, снижающих значение cos ϕ. Симметрирование фазных токов достигается путем измерения тока обратной последовательности и формирования противоположного тока обратной последовательности с целью выравнивания токов в сети со стороны источника.