Чат
Функция дистанционной проверки
Эта функция, доступная во всех извещателях серии Intellia и запускается из панели серии FX. При получении команды извещатель принудительно переводится в состояние тревоги. данная функция позволяет проверить правильность установки адресов извещателей без их съема.
Предотвращение ложных срабатываний
Алгоритмы всех извещателей серии Intellia разработаны для обеспечения низкой чувствительности к очень быстрым изменениям выходного сигнала извещателя, поскольку они вряд возникнут в условиях реального пожара. Это достигается с помощью цифровой низкочастотной фильтрации значений извещателя, которая оптимизирует отклонение источников ложного сигнала тревоги, при этом обеспечивая срабатывание на реальное возгорание. Параметры фильтра зависят от выбранного режима, а для некоторых режимов фильтрация является минимальной. Фильтрация не оказывает значительного влияния на срабатывание на огонь, но влияет на способ, посредством которого извещатели реагируют на неустановившиеся сигналы и на ступенчатое изменение концентрации дыма и тепла.
Простота установки
Извещатели устанавливаются в основание только в определенном положении. Для того чтобы вставить извещатель в основание, его следует просто повернуть по часовой стрелке без толкающего усилия. Ко всем основаниям прилагаются универсальные патентованные адресные карты, с помощью которых устанавливается адрес извещателя. Эта универсальная карта позволяет просто заменить извещатель в системе, поскольку адрес находится в основании, а не в извещателе. Это очень удобная функция, т.к. адрес извещателя после монтажа не может быть случайно изменен и всегда будет соответствовать месту его установки.