Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
  • Default Alternative Text

    Программируемые логические контроллеры (PLC) для промышленных машин

    Откройте для себя гибкое управление машинами - MachineStruxure. Масштабируемое аппаратное и программное обеспечение помогает создавать интеллектуальные решения по автоматизации для широкого диапазона машин.

    Смотреть предложение
  • Default Alternative Text

    Расширение возможностей связи с помощью ПЛК Modicon M172P

    Представляем ПЛК для автоматизации систем ОВиК и насосов. Modicon M171/M172 обеспечивает максимальную реализацию возможностей связи для интеграции в систему управления зданием: Ethernet, Modbus, BACnet и LonWorks.

    Подробнее о Modicon M171/M172
  • Default Alternative Text

    Подготовьтесь к Индустрии 4.0 с помощью ПЛК Modicon M251

    Первый контроллер, обеспечивающий гибкость как для простых, так и для высокопроизводительных приложений, которым одновременно требуется EtherNet/IP и Modbus TCP сканер.

    Подробнее о Modicon M251
  • Default Alternative Text

    Modicon M221 для аппаратных архитектур

    Добейтесь эталонной производительности, одновременно увеличив прибыльность с помощью логического контроллера Modicon M221, являющегося самым компактным и производительным в новой серии Modicon.

    Подробнее о Modicon M221

    Откройте для себя гибкое и масштабируемое управление машинами

    Масштабируемое аппаратное обеспечение серий Modicon и PacDrive позволяет автоматизировать широкий диапазон машин, от простых до сложных приложений. Максимальная функциональность и возможности связи позволяют создать экономичные и перспективные решения по управлению.

    • Пример из практики Решение ОВиК на базе Modicon M171/M172

      Компания Transtherm Cooling Industries усовершенствовала свои системы охлаждения, реализовав интеллектуальный обмен данными между машинами и удаленный доступ, а также добившись повышения энергоэффективности и снижения шума.

    • Modicon M251 Коммуникационный ПЛК

      Благодаря ПЛК Modicon M251, модульные и распределенные архитектуры становятся подготовленными к Индустрии 4.0: EtherNet/IP, CANopen, Modbus TCP и веб-сервер - все это встроено.

    • Modicon M221 Небольшой, но очень мощный ПЛК

      Добейтесь эталонной производительности, одновременно увеличив прибыльность аппаратных архитектур. ПЛК Modicon M221 поражает своей универсальностью, а также доступен в книжном формате.

    • Modicon M171 Лучшая в своем классе компактность и максимальная масштабируемость

      Оптимизированный ПЛК Modicon M171 для простого и компактного оборудования ОВиК обеспечивает инновационные функции повышения энергоэффективности и поражает своей универсальностью.

      Факты

      • Кибербезопасность Кибербезопасность с брандмауэрами и функциями безопасности программного обеспечения
      • Интернет вещей Веб-интерфейсы для Индустрии 4.0, интернета вещей и облачных вычислений
      • Масштабируемое оборудование и программное обеспечение Гибкое и масштабируемое аппаратное и программное обеспечение
      • Интеллектуальная адаптация оборудования и сервис Возможности интеллектуального проектирования под конкретные задачи

      Программируемые логические контроллеры HVAC

      Промышленный программируемый логический контроллер (PLC) – устройство электронного типа, задача которого заключается в комплексном исполнении полученных алгоритмов управления. Современная архитектура, в которой обычно применяется двухъядерный микропроцессор, позволяет добиться максимального быстродействия между прикладной программой и исполнительным устройством.

      Области применения

      Сфер, где применяются программируемые логические контроллеры Modicon, много, и каждая предъявляет промышленным средствам автоматизации свои требования:

      1. - гидроэнергетика. С помощью промышленного ПЛК ведется исполнение задач по добыванию электричества посредством специализированного оборудования;
      2. - водоочистка и водоподготовка;
      3. - сфера обслуживания, где изготавливаются продукты питания и напитки. Ведется автоматизация производства пищевой продукции, включая мелкие операции;
      4. - горнодобывающий сектор. Применяются для автоматизации транспортных операций и работ по добыче;
      5. - металлургия. Автоматизируются литейные цеха, ведется управление транспортными операциями. Без ПЛК не обходится работа доменных печей во время их загрузки. Всегда можно вести проверку качества исходной продукции.

      Это далеко не полный список сфер, где применяется PLC. Он также пользуется популярностью для обучения персонала, предлагая широкие функциональные возможности и простоту внедрения.

      Архитектура PlantStruxure для ПЛК

      Особую популярность архитектура PlantStruxure завоевала в моделях Modicon M580 разных годов производства. Особенностью является реализация телеметрических решений, РСУ и ПЛА с полным набором функций на протяжении всего срока эксплуатации систем управления. Таким образом, достигается повышенная эффективность функционирования предприятия в целом.

      Главной задачей, которую ставит перед собой эта архитектура, является создание хороших условий для оптимизации работы персонала. Кроме того, технологические процессы на территории компании становятся более надежными и реже подвергаются риску отказа. Соответственно, предприятие получает ряд конкурентных преимуществ, при этом не страдая от ущерба для результатов доходности.

      Между системой управления предприятием и системой, отвечающей за контроль технологических процессов, используются современные технологии. Скорость передачи данных значительно увеличена благодаря применению бесшовной технологии. Таким образом, логический контроллер Modicon всегда работает стабильно, обеспечивая оперативное выполнение возложенных на него функций. Для подключения требуется кабель Ethernet и стабильное питание от электросети.

      Преимущества линейки Modicon

      Промышленные ПЛК Schneider Electric решают следующие задачи:

      1. - благодаря оптимизации схемы передачи данных удалось улучшить энергосбережение и сделать устройство менее затратным в плане затрат энергии в среднем на 15 процентов;
      2. - используются самые передовые алгоритмы, делающие шифрование максимально безопасным. Никакие данные, передаваемые на другие устройства, не могут быть перехвачены, так как они надёжно защищены 256-битными ключами;
      3. - новый процессор на ARM-архитектуре теперь быстрее обрабатывает данные. Ускорился импорт сведений, микросхема обрабатывает большее количество информации за единицу времени. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами высокоскоростной передачи данных, все устройства серии М580 следует подключать к высокоскоростной сети;
      4. - самостоятельно налаженная конфигурация гарантирует уменьшение количества времени, возникающего при простоях, так как пользователю подается максимально подробная информация о событиях и экстренных сигналах;
      5. - наладка устройства не требует привлечения сторонних специалистов, поскольку эта серия использует простой интерфейс, к каждому из которых подается подробное описание;
      6. - фирменное приложение обеспечивает оперативное принятие решение по энергетическому менеджменту. Достаточно установить специальный драйвер – и вы сможете быстро принимать те или иные решения;
      7. - для своевременности принятия решений, которых требует производство, гарантируется полный доступ к точным и целостным данным.

      Интеграция ПЛК

      Устанавливая на территории своего предприятия наши модели, Вы упростите контроль над процессами. На отечественном рынке оптимизации на протяжении последних нескольких лет наблюдается ситуация, при которой полевые интеллектуальные средства устанавливаются в общую структуру. Правильно подобрав характеристики, достаточно выбрать именно ту модель, которая подойдет компании больше всего.

      Большой популярностью пользуется промышленный контроллер HVAC. Но в последние время модель М580 значительно укрепила свои позиции на рынке. Дело в том, что разработка оптимальной схемы функционирования требует большего количества времени. Применение рассматриваемого промышленного устройства в составе системы управления позволяет значительно упростить ввод-вывод обрабатываемой информации и снижает трудозатраты.

      Интегрированием программируемых реле достигаются следующие результаты:

      1. - программируемые реле отображаются в качестве составной части системы;
      2. - наличие общих данных;
      3. - наличие общих интерфейсов;
      4. - прозрачную архитектуру;
      5. - инструментарий полностью совместим.

      Исходя из этого, внедрение позволяет сократить сроки, за которое будет разработана оптимальная система, где сможет эксплуатироваться оборудование. Также уменьшатся временные затраты на пусконаладочные работы.