Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
  • Электроэнергетика

    Центры обработки данных

    Центры обработки данных

    Решения для центров обработки данных
    Центры обработки данных

    Основные задачи в отрасли

    • Серверная виртуализация – создает дополнительные проблемы, связанные с повышенным тепловыделением оборудования и образованием зон локального перегрева.
    • «Зеленые» вычислительные центры – повышенные мощности систем электропитания и охлаждения приводят к перерасходу средств.
    • Эффективность предприятия – совместимость и гибкость за счет применения комплексных, масштабируемых и модульных решений.
    • Консолидация серверов – приводит к повышенной плотности тепловыделения. 
    • Высокая энергетическая плотность – большинство вычислительных центров оснащено оборудованием с потребляемой мощностью 2 кВт на стойку, однако мощность нового оборудования уже достигает 30 кВт на стойку.
    • Упрощение и стандартизация – позволяют повысить скорость развертывания нового оборудования.
    • Единый поставщик решений – партнерство в целях наилучшего удовлетворения потребностей быстро меняющихся рынков, как краткосрочное, так и долгосрочное.
    • Аутсорсинг вычислительных центров – наличие большого количества клиентов и пользователей создает необходимость в программном обеспечении для более качественного обслуживания, как в самом центре, так и дистанционно.
    • Нормативные требования–новые стандарты, направленные на уменьшение выбросов углекислого газа.
    • Давление контроля затрат – участники мировой экономики внедряют строгие процедуры контроля затрат в вычислительных центрах; при этом затраты на электроэнергию приблизительно равны затратам на вычислительное оборудование.
    • Энергопотребление – менее половины электроэнергии доходит до вычислительного оборудования, остальная часть расходуется системами электропитания и охлаждения.
    Work-L3_9

    Что может предложить Schneider Electric?

    • Стандартные процессы реализации проектов позволяют упростить реализацию проекта в целом и обеспечить принятие правильных решений в требуемые моменты времени, что гарантирует соблюдение сроков выполнения проекта и сметы затрат, а также получение требуемой производительности.
    • Повышение эксплуатационной готовности поставляемых решений за счет уменьшения влияния ошибок, связанных с человеческим фактором, сокращения среднего времени восстановления работоспособности и обеспечения требуемой производительности в условиях использования оборудования высокой энергетической плотности.
    • Повышение гибкости благодаря применению стандартизованных компонентов, которые могут быть быстро сконфигурированы, подключены к источнику питания и установлены в качестве готового решения.  Модульность позволяет быстро масштабировать решения (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).
    • Меньшая совокупная стоимость владения за счет применения модульных компонентов, которые позволяют использовать модель приобретения оборудования по мере роста потребностей, снижающую капитальные вложения.  Эксплуатационные расходы сокращаются за счет применения проектов и оборудования, оптимизированных по критерию энергосбережения, а также использования интегрированного программного обеспечения и систем управления.
    • Комплексные системы, разработанные и оптимизированные для использования в вычислительных центрах, позволяют предлагать эффективные решения, удовлетворяющие потребности в увеличении мощности систем электропитания и охлаждения. Наши решения повышают производительность вычислительных центров и, при этом, ускоряют их перемещение, модернизацию и расширение.
    • Проектирование по заказу для получения специализированных систем (программно-аппаратных комплексов), которые могут быть максимально адаптированы к любым требованиям.
    • Высокопрофессиональная служба технической поддержки мирового класса способна выполнить полный спектр работ по техническому обслуживанию, гарантируя уверенность в надежной работе оборудования после его установки.