Задачи
Вам нужно быстро и просто развертываемое ИТ-помещение с прогнозируемой производительностью, которое можно перемещать по площадке, а также использовать в суровых условиях окружающей среды.
-
Решения
ИТ-модули доступны в виде самостоятельных, комплексных центров обработки данных, которые включают в себя ИБП и прямое испарительное охлаждение. Для средних и крупных ЦОД ИТ-модули используются вместе с модулями распределения питания и модулями охлаждения, что обеспечивает масштабируемость и гибкость конструкции первых в соответствии с вашими требованиями. Выберите одну из базовых конструкций или позвольте нам адаптировать решение для удовлетворения ваших потребностей. -
Ценность предложения
- Предварительно разработанные, прошедшие заводские испытания и подключенные системы со встроенными аппаратными средствами и программным обеспечением
- Поставляются в состоянии готовности к быстрому и легкому монтажу, при производстве модулей обработка осуществляется на месте
- Дополнительные блоки для увеличения мощности и обеспечения резерва
-
Наши преимущества
- Успешный опыт работы в сфере производства готовых центров обработки данных
- Широкая линейка готовых структурных блоков, настраиваемых в соответствии с требованиями заказчика
- Глобальные возможности, включая цепочку поставок, проектирование, приложения и техническую поддержку
- Наше отмеченное наградами программное обеспечение StruxureWare для управления инфраструктурой центров обработки данных
- Обширная библиотека исходных проектов готовых центров обработки данных

Готовый ИТ-модуль
Больше решений
Готовые модули ЦОД значительно сокращают время развертывания и упрощают его процесс, обеспечивая наивысшую степень надежности. ИТ-модули сочетают в себе функциональность и пространство типового ИТ-помещения с преимуществами предварительно разработанной системы и заводской сборки. Они обеспечивают эффективное решение от этапа проектирования до этапа эксплуатации, которое включает распределение энергии, охлаждение, стойки, безопасность, пожаротушение и лучшую в классе систему управления структурой ЦОД (StruxureWare Expert). Эти модули можно установить в здании, но они также способны выдержать экстремальные погодные условия за его пределами.
Преимущества
-
- Прогнозируемая производительность – плотность, доступность и эффективность в соответствии с планом
- Более быстрое развертывание – доставка в течение 16 или менее недель, включая отгрузку
- Гибкость, масштабируемость и выполнение под заказ в соответствии с требованиями заказчика
- Предварительная установка программного обеспечения DCIM, что значительно сокращает продолжительность монтажа на месте