تبدأ أتمتة المباني بإدارتنا المبتكرة للمباني وأنظمة إدارة الطاقة ومنتجات التحكم في المباني الصغيرة والتي تعمل على تمكين المباني الذكية التي تشجع شاغليها على الإنتاجية وتقدم الكفاءة المثالية من حيث الطاقة والتشغيل.
اكتشف منتجاتنا للأتمتة والمباني
حقائق عن المنشآت
42% من الطاقة على مستوى العالم تُستهلك في المنشآت.
50% من الطاقة المستهلكة في المنشآت تضيع بسبب استخدام أنظمة غير فعالة لإدارة المنشآت.
في الاقتصاديات المتقدمة، على الأقل نصف المنشآت، التي يُتوقع أن تكون قيد الاستخدام في عام 2050، تم تشييدها بالفعل.
25% فقط من تكاليف المنشآت ترتبط بالنفقات الرأسمالية، بينما تُستخدم 75% من التكاليف في إدارة المنشأة خلال دورة حياتها.
20% فقط من مديري المرافق يستخدمون 80% من الإمكانيات المتاحة في أنظمة إدارة المنشآت التي يستعملونها.
30% هي نسبة الفاقد من الطاقة المستخدمة في المنشآت.