1. Vad är ett lågspänningssystem?
Ett lågspänningssystem består av enheter som paneler, gruppcentraler, isolerkapslade effektbrytare , kanalskenor och brytare Dessa enheter skyddar elkretsar och kopplar elenergi. Det här systemet är en del av elenergidistributionen och transporterar ström från distributionstransformatorer till elmätarna. Flerfamiljshus, industrianläggningar och kommersiella fastigheter använder sådana distributionssystem för att bryta eller styra sin elförsörjning, efter sina unika krav.
2. Vad är lågspänningsprodukter?
Lågspänningsprodukter är produkter som förbrukar mindre än eller lika med 50 volt elektricitet. De vanligaste spänningarna är 12 V, 28 V eller 48 V. Några vanliga exempel på lågspänningsprodukter är ringklockor, utebelysning och säkerhetssensorer. Schneider Electric erbjuder säkra och tillförlitliga lågspänningsprodukter, som effektbrytare, bussar, apparatskåp, paneler och ställverk.
3. Hur konstrueras ett lågspänningssystem?
De flesta skillnaderna i konstruktion och utformning av lågspänningsnätverk avgörs av nätverkets märkspänning, eftersom lågspänningen distribuerar elenergi till den största gruppen av slutkunder. Därför är konsumenternas säkerhet det viktigaste när man utformar ett lågströmssystem, när de hanterar elektriska enheter och skyddar dem. Ett jordningssystem i kombination med skyddande enheter såsom säkringar och skyddande restströmsenheter måste installeras för att säkerställa att en person inte kommer i kontakt med ett metallföremål. I synnerhet när ett objekt vars potential är relativ till personens potential (vilket i sin tur är lika med jordpotentialen, såvida inte isolerande mattor används) överstiger en ”säker” tröskel som i allmänhet är satt till omkring 50 V. Schneider Electric kan hjälpa dig att utforma säkra och tillförlitliga lågspänningssystem med toppmoderna lösningar.