{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

What control voltage is needed for an ATS01N2..LY?

Issue;
control voltage needed for an ATS01N2..LY

Product Line:
ATS01

Environment:
ATS01N2..LY

Cause:
Control power required on terminals 06-07.

Resolution:
The control power applied to terminals 06-07 is specified at 110Vac +-10%, 20VA.

Var det här till hjälp?

Utforska mer
Produktfamilj
Altistart 01
Utforska mer
Produktfamilj
Altistart 01