{}

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Sök med nyckelord eller ställ en fråga","searchBtn":"Sök","error":"Ange ett sökord"}}

What is the power dissipation for the XBTGT7340?

Issue:
Looking for information regarding the power dissipation for the XBTGT7340 series of HMI.

Product Line:
Magelis XBTGT7340

Resolution:
The power dissipation of the XBTGT7340 is max. 35.3W (with 12W external load).

Var det här till hjälp?

Utforska mer
Produktfamilj
Vijeo Designer
Utforska mer
Produktfamilj
Vijeo Designer