Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj land
  • Default Alternative Text

    Dimmer

    Med en dimmer kan du anpassa belysningen i alla rum. Upptäck våra olika designserier.

  • Exxact Design vihreä Exxact Exxact produktserie har en typ av dimmer för varje behov. Det finns både klassisk vriddimmer och den modernare tryckdimmern i sortimentet. Välj rätt dimmer beroende på vilken typ av ljuskälla som du ska ansluta. Det finns även med LED-belysning, som tänds automatiskt när belysningen inte är på, så att dimmern syns i mörkret. Behöver du hjälp med att välja dimmer till LED-lampor gå in på vår webbaserade dimmerguide. Exxact erbjuds i flera material och utföranden. Välj det som matchar ditt hem bäst.
    • Exxact -P120784
    • Exxact-P119846
    • Exxact Design-P140710-RGB
  • Renova-ELP05282 Renova Renova produktserie har en typ av dimmer för varje behov. Det finns både klassisk vriddimmer och den modernare tryckdimmern i sortimentet. Välj rätt dimmer beroende på vilken typ av ljuskälla som du ska ansluta Behöver du hjälp med att välja dimmer gå in på vår webbaserade dimmerguide. Renova erbjuds i två sorters material.
    • Renova-ELP03261
    • Renova-P121592
  • Trend-ELP01137 Trend Trend produktserie har en typ av dimmer för varje behov. Det finns både klassisk vriddimmer och den modernare tryckdimmern i sortimentet. Välj rätt dimmer beroende på vilken typ av ljuskälla som du ska ansluta Behöver du hjälp med att välja dimmer gå in på vår webbaserade dimmerguide.

Chatten är tillgänglig nu