Exxact dimmer

    Inom produktfamiljen Exxact kan du välja på 3 designer, Exxact Design, Exxact Solid och Exxact Primo. Alla funktioner är tillgängliga inom alla designvarianterna. Upptäck våra olika designer nedan.

Prev
Exxact Design vihreä

Exxact

Dimmer Exxact Design

Description
Det finns både klassisk vriddimmer och den modernare tryckdimmern i sortimentet. Det finns även med LED-belysning, som tänds automatiskt när belysningen inte är på, så att dimmern syns i mörkret. Med Exxact Design börjar du med att välja färg på insatsen - den finns i vitt, antracit och metallic. Efter det bestämmer vilken ramdesign du vill ha. Exxact Design har en transparent ram där du själv kan välja att lägga in ett färgark, din tapet eller kanske till och med ett foto. Den transparenta ramen kan enkelt tas bort utan att du kommer åt den elektriska installationen.
Här köper duTeknisk information

Andra Exxact produkter

  • Exxact -P120784 Exxact Solid
  • Exxact-P119846 Exxact Primo