Timer

    Med en timer höjer du på ett enkelt sätt elsäkerheten. Risken att glömma strykjärnet eller kaffebryggaren på finns inte längre. En timer är både säker och energieffektiv samtidigt. Den kan integreras direkt i vägguttaget, enkelt och smidigt.

  • Exxact Primo P133966-RGB Exxact Med en timer höjer du på ett enkelt sätt elsäkerheten. Risken att glömma strykjärnet på högsta värmen eller att kaffebryggaren står på flera timmar i sträck finns inte längre. En timer är både säker och energieffektiv samtidigt. Den kan integreras direkt i vägguttaget, enkelt och smidigt. Exxact erbjuds i flera material och utföranden.
  • Renova ELP05538 Renova Med en timer höjer du på ett enkelt sätt elsäkerheten. Risken att glömma strykjärnet på högsta värmen eller att kaffebryggaren står på flera timmar i sträck finns inte längre. En timer är både säker och energieffektiv samtidigt.  Renova finns i två sorters material.
  • Trend ELP01017 Trend Med en timer höjer du på ett enkelt sätt elsäkerheten. Risken att glömma strykjärnet på högsta värmen eller att kaffebryggaren står på flera timmar i sträck finns inte längre. En timer är både säker och energieffektiv samtidigt. Den kan integreras direkt i vägguttaget, enkelt och smidigt.