Exxact timer

    Inom produktfamiljen Exxact kan du välja på 3 designer, Exxact Design, Exxact Solid och Exxact Primo. Alla funktioner är tillgängliga inom alla designvarianterna. Upptäck våra olika designer nedan.

Exxact Primo P119748-RGB

Exxact

Timer Exxact Primo

Description
En timer är både säker och energieffektiv samtidigt. Den kan integreras direkt i vägguttaget, enkelt och smidigt. För Exxact Primo börjar du med att välja färg på insatsen - den finns i vitt, antracit och metallic. Efter det bestämmer du vilken ramdesign du vill ha, vit, antracit eller metallic.
Här köper duTeknisk information