PSWDZNCZZSPEZZ
-
Egenskaper
Produktdata produktfamilj EcoStruxure Building Operationproduktens varumärke Schneider Electrictyp av produkt eller komponent Programvaramjukvarutyp Förnyelse programvaramjukvarubenämning Power Monitoring Experttyp av licens ObegränsadEnhetslicensmjukvaruversion V8.1Teknisk data mjukvarufunktion Automatiserat datainsamling från kompatibla enheterformat DigitalFörpackningsinformation Förpackning 1 vikt 0,500 kgFörpackning 1 höjd 4,000 cmFörpackning 1 bredd 24,000 cmFörpackning 1 längd 31,000 cmHållbarhetsinformation EU RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning