Att släcka törsten i en växande stad
Med hjälp av en digital tvilling i realtid ser det svenska vattenbolaget till att färskvattnet fortsätter att flöda med hållbar och tillförlitlig service.

Optimering av nätdrift och tjänsternas tillförlitlighet med hjälp av en digital tvilling i realtid
Vattenförlusterna minskade till 8 % eller hälften av det nationella genomsnittet
Mer hållbar användning av energi och naturresurser
Tekniska verken, Linköpings kommunala vattenverk, ansvarar för att förse stadens 150 000 invånare med dricksvatten av hög kvalitet. Alliance-systemintegratörspartnern WSP gick in och implementerade Schneider Electrics EcoStruxure™ Water Advisor-Water Simulation-programvara. Genom att skapa en digital tvilling i realtid har den här lösningen gjort det möjligt för Tekniska verken att optimera sin verksamhet och säkerställa oavbruten service.
Vattensektorn börjar i allt större utsträckning ta till sig digitala lösningar och tjänster för vattenhantering. Läs mer om de avgörande faktorerna som driver denna förändring.
Kundberättelse
Sinan Nouri, modell- och simuleringsingenjör, Tekniska verken”Vattenmodellen och programvaran från Schneider Electric är avgörande verktyg… Vi använder bland annat onlinemodellen för att förutsäga och bedöma risken för tryck- eller flödesvariationer… Vi ser att modellen blir ett viktigt verktyg i vårt arbete med att spåra vattenläckor.”

Framtidens industrier

EcoStruxure för vatten och avloppsvatten

Digitala tjänster för industriell automation