Säljstödsverktyg för att optimera datacenter- och edge-designer
Säljstödsverktyg för att optimera datacenter- och edge-designer
Interaktiva, vetenskapsbaserade beräkningsverktyg som utforskar scenarier med ”tänk om” för att optimera datacenter och fysisk edge-infrastruktur.
Schneider Electric är världsledande inom energihantering och automationslösningar, inklusive lösningar för datacenter. För att hjälpa datacenterkonstruktörer och operatörer att fatta välgrundade beslut om konstruktion av datacenterinfrastruktur tillhandahåller vi ett antal olika säljstödsverktyg. De här datacenterverktygen gör det möjligt för användare att kvantifiera avvägningarna med olika planeringsbeslut för datacenter, inklusive avkastning, total ägandekostnad, hållbarhet, klimatpåverkan och energieffektivitet för olika alternativ för strömförsörjnings- och kylningsarkitektur.
Ett av våra viktigaste säljstödsverktyg är beräkningsverktyget för kapitalkostnader för datacenter. Det här datacenterverktyget ger konstruktörer möjlighet att utvärdera kostnadsavvägningarna mellan olika designalternativ för datacenterinfrastruktur, såsom olika kyl- och kraftdistributionssystem. En annan viktig uppsättning verktyg är beräkningsverktygen för DCIM-värde. Med de här verktygen kan du mäta avkastningen på eller återbetalningen av att implementera DCIM-programvara (Data Center Infrastructure Management) för övervakning och planering/modellering.
Vi erbjuder också en mängd datacenterverktyg för fokuserad UPS-energieffektivitet, inklusive att jämföra effektiviteten hos 1-fas och 3-fas UPS:er. De här verktygen gör det möjligt för beslutsfattare att jämföra energieffektiviteten hos olika UPS:er, med hänsyn till faktorer som driftläge och IT-belastning.