Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

  • Man inspecting metal coils, mineral processing

    SMART KRANSTYRNING

Aluminium rolls in a warehouse, industrial production, mineral processing

Optimera krandriften

Det är viktigt att spåra varje stålspole genom varje fas i tillverkningsprocessen eftersom var och en har en unik sammansättning. Det finns inte två likadana och därför är det av yttersta vikt att både spolen och de material som den består av spåras på ett smart sätt.
  • Lösningar

    Smart kranstyrning:
    • Spårning och lagerhantering
    • Snabb, effektiv krandrift (inga problem med gungning/snedställning)
    • Spårbarhet av material och insyn i lager
  • Mervärden

    Om du använder vår avancerade lösning för kranstyrning i kombination med programvara för lagerhantering och positionering, kan du spåra var varje stålspole befinner sig, vilket ger dig full spårbarhet.

Fördelar

  • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products
     
    • Högre produktivitet
    • Exakt spårning och positionering av stålspolar
    • Mindre slitage på utrustningen
  • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
     
    • Maximal tillförlitlighet och tillgänglighet för system
    • Högre säkerhet
  • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system
     
    • Lägre kostnader för drift, underhåll och reparation
    • Utrustningen håller längre