BRÄNSLEHANTERING

Mining truck , mining industry, transportation

Utmaningar

Kostnaden för fordonsbränsle är en av de största driftskostnaderna i gruvindustrin, men den övervakas och kontrolleras sällan effektivt.

  • Lösningar

    Systemet för bränslehantering inom gruvindustrin är en lösning som hjälper dig att mäta, spåra, identifiera och fördela förbrukningen av bränsle per fordonstyp, bränsletyp och kostnadsställe. Det ger dig en mer tillförlitlig och heltäckande bild av bränsleförbrukningen i hela organisationen.
  • Mervärden

    Hjälper dig övervaka och spåra bränslelager, inköp och förbrukning så att de ansvariga kan fatta bättre underbyggda beslut. Detta bidrar till bättre resultat, lägre bränsleförbrukning och förbättrad lönsamhet totalt sett.
  • Varför Schneider Electric?

    • Flexibel lösning utvecklad för dina unika behov
    • Enkel att implementera och använda
    • Samma system kan användas för leverans och mottagning
    • Wifi-baserad lösning
    • Tålig och lämplig för extrema miljöer
    • Kan integreras med andra gruvsystem

Fördelar

  • Plant with berries (2), cement production, mining industry
     
    • Se bränsleinformation i realtid
    • Identifiera besparingsmöjligheter
  • Opencast Uranium mine, Wyoming, USA, mining industry.
     
    • Upptäck förluster och möjliga bedrägerier 
    • Få en heltäckande bild över leveranser (per resurser, per bränsletyp)
  • Workers in control room of gas plant, sustainability consulting
     
    • Anpassningsbara rapporter och trender som underlättar beslutsfattande