Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Vad är ett micronät?

Ett micronät är ett fristående elnät som gör att du kan generera din egen elektricitet på plats och använda den när du behöver den som mest. För att göra det kommer ditt micronät att ansluta, övervaka och styra anläggningens distribuerade energiresurser (DER) samtidigt som prestanda, hållbar klimatpåverkan och hållbarhet förbättras. Du kan använda micronät när du är ansluten till elnätet eller i frånkopplat "öläge". När elnätet stängs av eller när elpriserna skjuter i höjden reagerar micronätet.
De tre största fördelarna med micronät:
  • Möjliggör miljövänlig verksamhet genom att integrera förnybar energi, såsom vindkraft och solenergi på plats.
  • Sparar in på energikostnader genom att optimera efterfrågan, lagra el och sälja tillbaka den till elnätet vid hög efterfrågan.
  • Ökar driftsäkerheten, vilket innebär att anläggningen fortfarande hålls igång vid strömavbrott.

Hur fungerar micronät?

Ett micronät samlokaliserar elproduktion och elförbrukning. Till skillnad från elnätet, som genererar elektricitet i ett centraliserat kraftverk och sedan distribuerar det längs hundratals kilometer kabel, genererar ett micronät elektricitet på plats. För elproduktion använder micronät normalt en viss kombination av batterisystem och förnybar energi, t.ex. solpaneler. Micronät kan använda batterisystem för att kunna lagra och distribuera el under strömavbrott, eller när efterfrågan på elnätet ökar.
Läs mer om hur micronät fungerar

Vem kan dra nytta av ett micronät?

Idag vänder alla typer av organisationer blickarna mot micronät och distribuerade energiresurser på grund av dess ekonomiska och hållbarhetsmässiga fördelar. Vi har samarbetat med en mängd olika kunder: från kommuner och militärbaser till naturreservat och vertikala odlingar. Micronät kan även användas i avsides belägna områden där energitillgången är begränsad eller obefintlig, för att tillhandahålla välbehövliga resurser. Alla organisationer som vill få kontroll över energikostnaderna, förbättra hållbarheten och öka flexibiliteten kan dra nytta av ett micronät.

Hur mycket kostar ett micronät?

Det finns olika typer av micronät, både vad gäller komplexitet och storlek. Det spännande svaret till företag är: "det är gratis" eftersom EaaS-metoden (Energy-as-a-Service) eliminerar startkostnaderna. Ett micronät, på ett mer traditionellt sätt, inkluderar både investering och driftskostnad. I ett projektläge är kapitalinvesteringarna (CapEx) höga och driftskostnaderna (OpEx) låga eller obefintliga. I affärsmodellen energi-som-en-tjänst (EaaS) så är det en hög driftskostnad (OpEx). EaaS är en finansieringsmodell för micronät som gör att du kan undvika startkostnader. I likhet med en software-as-a-service-modell, så undviker du med EaaS kapitalutgifter, och betalar i stället bara för löpande tjänster.

Kontakta säljteamet

Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.
Kontakta säljteamet

Utforska våra program, tjänster och produkter för micronät

 

EcoStruxure Microgrid Advisor

 

EcoStruxure Microgrid Operation

 

Harmony ST6

 

EcoStruxure EV Charging Expert

 

Avbrottsfri kraft (UPS)

Upptäck prosumentbaserad energihantering

Dagens företag är på väg att bli energiprosumenter med möjligheten att producera, förbruka och styra sin egen energi.

image of solar panels with city in the background

Smartare solenergi

Läs om hur micronät gör det möjligt för företag att automatiskt göra val som ger ekonomiska fördelar och energihållbarhet.

Se vad våra kunder säger

South Australian Produce Market

Den här färskvarugrossisten använder våra micronätslösningar som en del av sina ambitiösa hållbarhetsmål, som bland annat innebär att minska de årliga växthusgasutsläppen med 32 %.

Brookvilles bussdepå

Montgomery Countys robusta lokaltrafiksystem ligger precis väster om Washington D.C. och drivs av en elbilsflotta och en micronätslösning som är avgörande för deras långsiktiga klimatmål.

Utforska våra senaste insikter om micronätslösningar

Micronät: 10 nyckelfrågor besvarade

Är du redo att förstå grunderna med micronät? Hitta alla svar på tio nyckelfrågor om varför och hur micronät är väsentliga.

Låt energin arbeta för dig

Förstå effekten av distribuerade energiresurser (DER) och utforska en väg till netto noll.

Driv din affärsstrategi med hjälp av micronät

Läs om hur du kan införliva micronät i din affärsstrategi.

Hur AI driver dagens avancerade micronät

Hur påverkar AI din energioptimering? Läs mer om hur avancerade micronätssystem ger smarta resultat.

Du kanske också är intresserad av:

Behöver du hjälp?

Börja här!

Hitta svar nu. Sök efter en lösning på egen hand eller kontakta en av våra specialister.

Kontakta supporten

Kontakta vårt kundcenter för mer information, teknisk support, hjälp med reklamationer och mycket mer.

Här köper du

Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

 Öppnas i nytt fönster

Sök bland vanliga frågor (FAQ)

Få de svar du behöver genom att besöka vår sida frågor och svar (FAQ).

 Öppnas i nytt fönster

Begär en offert

Berätta mer för oss om din offertförfrågan så återkommer våra specialister till dig inom kort.

1. Micronätslösningar från Schneider Electric

Schneider Electric erbjuder effektiva micronätslösningar med grunden i en kombination av Edge Control-system, anslutna produkter, applikationer, analys och tjänster. Anslutna produkter omfattar avbrottsfri strömförsörjning (UPS), Grid-Tie växelriktare för elnät och hybridväxelriktare. Applikationer, analys och tjänster omfattar EcoStruxure Microgrid Advisor och EcoStruxure Microgrid Operation. Edge Control omfattar Harmony ST6 och EcoStruxure EV Charging Expert. Vi erbjuder repeterbara, skalbara och IoT-kompatibla micronätslösningar och kompletta tjänster, inklusive eldistributionstjänster.

2. Olika typer av micronät

Det finns i stort sett tre typer av micronät:

3. Skillnader mellan ett micronät och ett smart elnät

Micronät skiljer sig från smarta elnät. Ett micronät är ett självförsörjande energisystem, installerat lokalt, som betjänar ett specifikt geografiskt område, vilket kan vara ett affärscentrum, sjukhus osv. Det omfattar distribuerade energikällor och flera laster, som kan användas parallellt med elnätet. Smarta elnät, å andra sidan, är elnät som drivs i större skala och som kan reglera energiflöden från genereringspunkter till förbrukningspunkter. De omfattar kommunikation, automatisering och IT-system.

4. Utformning av micronät

Schneider Electric erbjuder en färdig lösning som hjälper dig att utforma ett micronät, oavsett tillämpning. Våra förkonstruerade styrsystem för micronät har alla komponenter du behöver för elhantering, styrning, elmätning och elövervakning. Dessutom erbjuder vår programvara för micronätshantering − EcoStruxure − förkonstruerade algoritmer som gör funktionerna standardiserade och tillförlitliga.