Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe DER file for DB CoSP Master (part of Schneider Electric Firmware PKI)

DER file for DB CoSP Master (part of Schneider Electric Firmware PKI)

This a X509 certificate file, using DER format (binary). You can convert it in PEM format using open ssl for example open ssl x509 -inform der -in "certificate".cer -out "certificate".pem It's part of the "Schneider Electric Root CA" hierarchy, inside sub-level "Firmware Signing CA". All certificates are published on this website. ROOT: http://pki.schneider-electric.com/SchneiderElectricRootCA.cer http://pki.schneider-electric.com/SchneiderElectricRootCA.crl. Sub-level Firmware Signing CA http://pki.schneider-electric.com/FirmwareSigningCA.cer http://pki.schneider-electric.com/FirmwareSigningCA.crl. Master: http://pki.schneider-electric.com/DBCoSPMaster.cer http://pki.schneider-electric.com/DBCoSPMaster.crl

Datum: 06 apr. 2023 | Tip: Firmware (Vgrajena programska oprema)
jeziki: Angleško | verzija: v1.0
Referenca dokumenta: PKICER_DBCOSPMASTER

Datoteke

Ime datoteke
DBCoSPMaster.cer

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window