Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

  • Doctor and Nurse using a tablet together, healthcare solutions, hospital management system

    EcoStruxure za zdravstvo

    Vaše strokovno področje so zdravstvene storitve. Naše je električna varnost in upravljanje z energijo. Odkrijte, kako lahko skupaj z manj dosežemo večjo učinkovitost bolnišnic in zdravstvenih ustanov.

    Oglej si posnetek Preberi belo knjigo

EcoStruxure™ for Healthcare

By 2050, the world’s population over age 60 will double. Healthcare facilities are already struggling to find money. Where will they find the resources to care for more patients? EcoStruxure for Healthcare we help healthcare facilities do more with less.
Default Alternative Text

Dejstva

  • Modra ikona z moškim Število ljudi, starejših od 60 let, se bo do leta 2050 podvojilo.
  • Modra ikona z rastočo krivuljo Poraba energije zdravstvenih organizacij se je od leta 1995 povečala za več kot 35 %.
  • Modra ikona z vtičem Povprečno bolnišnico stane nenačrtovan izpad elektrike milijon dolarjev na dan.
  • Blue lock icon Bolnišnice povprečno izgubijo 10 % svojih sredstev zaradi kraje oz. 52 milijonov dolarjev na leto.
  • Modra ikona za energijo Bolnišnice so na drugem mestu po porabi energije.
  • Modra ikona čelade Bolnišnice sodijo med najzahtevnejše objekte za gradnjo in upravljanje.

Želite govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.