Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

  • Default Alternative Text

    Zakaj pametno mesto?

Default Alternative Text

Izzivi

Mesta se po vsem svetu soočajo z izzivi, ne glede na regijo. Od naraščanja prebivalstva, odzivnosti v kriznih razmerah in starajoče se infrastrukture, vlade morajo ob omejenem proračunu poiskati inovativne načine reševanja teh vprašanj in doseči proaktivne izboljšave.
  • Rešitve

    Pravo učinkovito mesto zahteva optimizacijo učinkovitosti, integracijo in dajanje prednosti investicijam za doseganje čim večje vrednosti. To omogoči trajnostno skupnost z manjšimi posledicami za okolje in boljšo kakovostjo življenja.

  • Ponujena vrednost

    Čez manj kot 40 let bo 70 % svetovnega prebivalstva prebivalo v mestih. Urbani centri morajo biti tako na kratki kot na dolgi rok bolj učinkoviti, primerni za življenje in trajnostni, vključevati pa morajo mesto, meščane in podjetja.

  • Diferenciacija

    Naš petstopenjski pristop:

    1. Vizija: določitev cilja in načrta

    2. Rešitve: tehnologija za večjo učinkovitost

    3. Integracija: združitev IT in OT sistemov

    4. Inovacija: priprava poslovnega modela

    5. Sodelovanje: z globalnimi in lokalnimi deležniki

Pogled na nebotičnike v gradnji

Temelj pametnega mesta: urbana učinkovitost

Koristi

  • Pogled na gozd, poročanje o trajnosti, okolje
    • Do 30 % prihranka pri energiji
  • Privzeto spremenjeno besedilo
    • Do 20 % manjše izgube vode
  • Privzeto spremenjeno besedilo
    • Do 30 % manj uličnega kriminala zaradi varnostnih kamer CCTV
  • Privzeto spremenjeno besedilo
    • Do 20 % krajši potovalni čas in prometne zamude
  • Privzeto spremenjeno besedilo
    • Plus boljša varnost in višja kakovost življenja

The Chat is available now

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.