Spotreba energie domácností v posledných rokoch rastie spolu s rozširovaním elektrických zariadení. Tento trend spolu s rastúcimi nákladmi na energie a klimatickými zmenami zvýšili povedomie o potrebe hľadať cesty, ako spotrebu energie v domácnostiach znižovať.
Výsledky prieskumu Schneider Electric poukazujú na veľký rozdiel medzi informovanosťou a činmi. Až 82 % respondentov považuje energetickú účinnosť za dôležitú a 70 % tvrdí, že zníženie uhlíkovej stopy je pre nich dôležité. Len málo z nich však prijíma skutočne zmysluplné opatrenia.
Len 44 % opýtaných prispôsobuje teplotu interiéru, hoci je to jedno z kľúčových opatrení pre zníženie spotreby energie. Naproti tomu 58 % respondentov za hlavné opatrenie považuje vypínanie svetiel, pričom osvetlenie tvorí len približne 5 % účtov za elektrinu. Ďalšia obľúbená metóda na znižovanie spotreby je odpájanie nepoužívaných nabíjačiek (48 % respondentov). Aj to má však len minimálny vplyv. Ako ukazuje prepočet Energysage, ide úsporu v centoch ročne.
Polovica účastníkov prieskumu sa zhoduje v tom, že inteligentné technológie zvyšujú energetickú účinnosť. Inteligentné osvetlenie využíva v domácnosti len 24 % spotrebiteľov a inteligentný termostat len 21 %. Merania pri tom ukazujú, že správna regulácia teploty dokáže znížiť ročné účty až o tretinu.
V prieskume sa po prvýkrát skúmal postoj k nástrojom umelej inteligencie (AI). Napriek zisteniam, že umelá inteligencia a automatizácia by mohli pomôcť znížiť 10 % globálnych emisií skleníkových plynov, až 44 % respondentov v prieskume uviedlo, že by sa na umelú inteligenciu pri domácich úlohách nikdy nespoliehali, 35 % jej úplne nerozumie a 41 % sa jej chce aktívne vyhnúť.
Okrem toho 52 % respondentov tvrdí, že technológie inteligentnej domácnosti sú príliš drahé, hoci konektivita zariadení v domácnosti môže priniesť až 22 % úsporu energií.
Celý prieskum je k dispozícii na stránke projektu.