Part number for door screws on the E-Flex drives
Product Line:
ATV61
Environment:
Econo-Flex
Cause:
n/a
Resolution:
The door screw for the E-Flex will fit the Econoflex as well. There is also a retaining washer that is useful to have.
The part numbers and pricing are as follows per Pam Welborn in Seneca.
22906-00003 Screw - Thumb, Stainless $29.52 List Price PE4 Discount
29416-61501 Washer - Retaining $1.00 List Price PE4 Discount
Need to force the order on Seneca.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia


Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.