Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
Erroneous Switch Gear Messages from a Network Management Card 2 & Galaxy 3500 UPS

Issue

Upon closing the mechanical bypass switch on a Galaxy 3500 UPS, the Network Management Card 2 (AP9630/30CH & AP9631/31CH) will report an "Internal Mechnical Bypass" alarm, which is expected. A user may also see "The External Switch Gear Q003 has closed" in the event log.



Product Line
  • UPS Network Management Card 2
    • AP9630/30CH, AP9631/31CH

  • MGE Galaxy 3500 3ph UPS
    • All models


Environment

  • All serial numbers
  • All sumx application firmware versions for NMC2


Cause

This is an erroneous alarm and will be fixed in a future firmware release.



Resolution

If you're experiencing these erroneous messages, upgrade your Network Management Card 2 firmware, when available. A release that fixes this issue is still to be determined.

Schneider Electric Slovakia

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.
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
  • Change your cookie settings