Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
What is the maximum number of digital inputs the Sepam series 20 can have?

Goals and Symptoms

What is the maximum number of digital inputs the Sepam series 20 can have?

Causes and Fixes

10. It is possible to add a MES114 card which has 10 digital inputs and 4 digital outputs.

Original article#3641

Re-published to revised security level: 17 June 2008 by DRM

Public

All content © 1992-2007 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL185704 V2.0, Originally authored by KBAdPM on 06/29/2007, Last Edited by DaMi on 06/18/2008
Related ranges: Sepam series 20

Schneider Electric Slovakia

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.