Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
The Lexium ILx runs OK in open loop; in closed the motor keeps stalling.

Possible problem and solution:

Be sure the move profile adjusted to encoder counts when EE=1.
The stall factor (SF) may be to low.
Increase to SF=20.
This will help eliminate nuisance trips.
Depending on the application stall factor, adjustment may be needed based on acceptable position tolerances.


Legacy KB System (APS) Data: RESL200079 V1.0, Originally authored by MaPr on 09/25/2009, Last Edited by MaPr on 09/25/2009
Related ranges: Lexium ILT, ILP

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Objavte viac
Rad:

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.