Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
ION Setup DNP scaling error: configuration requires too many modules

Product
ION Setup

Issue

When a user tries to use the Setup Assistant in ION Setup to change the scaling of a DNP measurement from custom to a fixed value (e.g. 0.01), an error window might pop-up saying: "Configuration requires too many modules; requires 22 , maximum 20".

Cause
This is a known bug of the DNP configuration in the Setup Assistant wizard.


Resolution

Restarting ION Setup generally resolves this issue, but another way to configure DNP scaling is to use the advanced mode of ION Setup and configure the DNP modules manually.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Objavte viac
Rad:

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.