{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
Video: How to connect to a MiCOM Relay using Easergy Studio (MiCOM S1 studio)
Issue
Need to help connecting using Easergy Studio.

Product Line
MiCOM S1 Studio
Easergy Studio

Resolution
How to connect to a MiCOM Relay using MiCOM S1 studio

  • 1. Add the data model for the relay
    2. Open MiCOM S1 studio
    3. Create a New System:

    • 1
      2 3
      4 5 6
      This will connect you to the relay for editing/viewing the parameters.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: