Issue
A customer needs to replace an ION73XX remote display cable.
Product Line
ION73XX Series
Environment
Remote display cable
Resolution
We do not have a pinout diagram for the previously offered RMD cable (DB-25 male to DB-25 female).
Old obsolete part number: 13300-0004
The standard cable shipped with all 73XX remote display optioned meters is a parallel (straight-through) DB25 male/female cable with either a 24 or a 26 wire gauge. The customer can find a replacement cable from a distributor that meets these specs, as we no longer offer this cable. Please ensure the replacement is not 28 gauge as this will fail and cause the remote display to continuously reset or flash.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia


Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.