{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
How to connect an HMIGTO to a Micrologix 1400 PLC?

Article available in these languages: japončina

Issue:
How to connect an HMIGTO to a Micrologix 1400 PLC?

Product Line:
Magelis HMIGTO

Resolution:
The cable combination to use is: Dsub9 [PLC side] <-- XBTZ9730 + XBTZG999 + D25 to D9 Converter (generic) --> Dsub9 [HMI Side]

You can also use XBTZ9730 + XBTZG919


Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: