After upgrading from PLSCADA 7.20 or before, user now needs to add the wild character "*" to search for generic alarms.
Example:
In PLSCADA 7.20, user could search for all sags by typing in "sag" (without quotes) in the filter.
In Power SCADA Expert (PSE) 7.30 and above, user will need to type in "*sag" (without quotes) to get the same result.
Product
Power SCADA Expert 7.30 and above
PLSCADA 7.20 and below
Environment
OS supported by PLSCADA or PSE software
Cause
Changes to the alarming engine now require the "*" to be prepended to the string the user is filtering on.
Resolution
User must now prepend "*" to any filter if the word being filtered is not the first word in the alarm.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia


Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.