Issue:
What are the COM'X 510 and Com'X 210 natively supported devices?
Product Line:
COM'X 510 (EBX510)
COM'X 210 (EBX210)
Environment:
Natively supported devices
Resolution:
Different firmware versions that run on Com'X devices supports different devices natively. The latest firmware supports a more completed list of devices natively. It's recommended to upgrade Com'X to latest firmware version to support more devices natively.
NOTE: Latest firmware for Com'X 510 can be downloaded here: Com’X 510 – v6.8.7 Firmware | Schneider Electric
Latest firmware for Com'X 210 can be downloaded here: Com’X 210 – v6.8.7 Firmware | Schneider Electric
Attached are the natively supported devices for different firmware versions.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia








Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.