Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
What happens if the HMIG5U/HMIG5U2 is used in operating environment temperatures higher than what it is rated for?
Issue:
Looking for some of the behaviors of the HMIG5U/HMIG5U2 as the temperature goes beyond the suggested operating temperatures.

Product Line:
HMIG5U, HMIG5U2

Resolution:

The HMIG5U has a maximum operating environment temperature of 60 degrees Celcius.

When the HMIG5U is used in an operating environment temperature greater than what it is rated for, the following occurs:

at 65 degrees Celcius, the screen brightness becomes a little dark
at 70 degrees Celcius, the screen brightness becomes even more dark
at 75 degrees Celcius, the screen brightness is completely dark
at 80 degrees Celcius, thermal shutdown occurs.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Objavte viac
Rad:

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.
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
  • Change your cookie settings