Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
PowerSCADA Expert - Cannot view waveforms and disappearing alarm filter in remote web clients

Issue
There are two issues that are experienced in PowerSCADA Expert:
- Alarm filter screen opens and closes immediately in webclient
- Waveform Capture: Cannot view waveforms on remote client machine

Product line
PowerSCADA Expert


Environment
Remote Web Client

Cause
Activex control files missing during the installation.

Resolution
*Warning: Take backups of any files prior to modifying them. Ensure the backups are in a location that will not be overwritten (i.e. the Desktop).

If you have made changes to the current PLS_Include project on you system please perform the following:

  1. Extract files  located in the PLS_Include.ctz file attached below.
  2. Copy the ActiveX.zip file from the folder where the files were extracted in step 1.
  3. Paste that ActiveX.zip file from step 2 into the PLS_Include folder. For example: %programdata%\Schneider Electric\PowerSCADA Expert\v7.40\User\PLS_Include\
    • NOTE: This will overwrite the existing ActiveX.zip. You can rename the existing file prior to overwriting it if you'd like to keep a backup of it
  4. Redeploy the Web (CItect Explorer > Tools >  Web Deployment Preparation) and test

Note:
PLS_Include 7_20.ctz is for PSE 7.20 SR1
PLS_Include 7_40.ctz is for PSE 7.40 SR1
PLS_Include 8_0.ctz is for PSE 8.0 SR1

Schneider Electric Slovakia

Príloha(-y)
PLS_Include 8_0.ctz [15.61 MB]
PLS_Include 7_40.ctz [14.77 MB]
PLS_Include 7_20.ctz [5.87 MB]
Objavte viac
Rad:
Objavte viac
Rad:

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.