Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
What is the maximum current consumption on the internal +24vdc power supply on the ATV630 and ATV930 Process drives?
Issue:
Current consumption of the internal +24V DC power supply for the Altivar Process Drives ATV630/930

Product Line:
Altivar ATV630 and Altivar 930

Environment:
All

Cause:
Want to know if they can  use the drives built in +24vdc power supply to power up a PLC card.

Resolution:
24V Output power supply for digital inputs and safety
function STO inputs O =  +24 Vdc
 Tolerance: minimum 20.4 Vdc, maximum 27 Vdc
Current: maximum 200 mA for both 24 Vdc terminals
 Terminal protected against overload and short-circuit
 In Sink Ext position, this supply is powered by external PLC supply

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Objavte viac
Rad:

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.