{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
IEC or EN60204-1 compatibility for ATV600/630?
IEC 60204-1: is standard for Safety of machinery - Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements. This gives the stop category of safety function.

On ATV630 there is STO function This safety function corresponds to an uncontrolled stop in accordance with stop category 0 of IEC 60204-1.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: