{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
Prehľadávať FAQ
Is it possible to replace cables for Lexium brushless DC motor BDM7xxx?

It is not possible to replace the cables, The cables are not detachable from the motor body. They are part of the motor. Their length is 400mm, see attached pages.

Schneider Electric Slovakia

Príloha(-y)
BDM724x.pdf [41.85 KB]
Objavte viac
Rad:
Články, ktoré môžu byť užitočné
Objavte viac
Rad: