Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
How can the noise from a power earthing system be isolated from a communications network?
While there needs to be a common earthing network and earthing electrode grid, the earthing buses within the system can still separate power earth from communication/signalling earth.

In an earthing system, there needs to be a single earthing grid or network that bonds the earthing electrodes and the main earthing structure within a facility. Some national codes require this single earthing grid or network. There can be various earthing buses that attach to this network to allow for the separation of power earths and communications/signalling earths. In some cases, different 'zones' can be created for the power systems and the communications/signalling systems.

IEC 61000-5-2 provides a great deal of information regarding earthing networks and their implementation. Some excerpts from this standard and additional notes are in the attached document for a brief summary of the basic concepts.

Schneider Electric Slovakia

Príloha(-y)
Signal and power earthing summary.docx [125.11 KB]
Objavte viac
Rad:
Kategória:
Objavte viac
Rad:
Kategória:

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.