Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric
Vitajte na našej webstránke.
Podpora
Prehľadávať FAQ
FA365584
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
Can we use VW3A3502 multipump card on ATV71?
YEs, it is possible and we tested it. Do not forget to set parameters manually, profile = separated, reference from AI1, commands from CI card. And manually configure PI regulator (feedback on AI2, etc.)