Issue:
Customer wants to reset the password using Somove software.
Product Line:
Somove and Process Drive ATV630 and ATV930.
Environment:
All
Cause:
Reset the password using Somove.
Resolution:
On SoMove, going: Device -> Protection, you have the same features when using keypad`s: Main menu -> 4.Password .
Level1/Level2 corresponds to: PIN1/PIN2.
1. To set the password:
2. To change the password:
3. To remove password:
4. Protecting the SoMove file can be done by File/Project properties:
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia








Potrebujete pomoc?
Začnite tu!
Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.
Kontaktovať podporu
Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.
Kde kúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.
Prehľadávať FAQ
Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.