Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
Power Monitoring Expert 9.0 / 2020: Report subscription UI shows wrong time (1-hour difference) than the configured time in case of PME system located in the region with ‘daylight saving’

Issue
While trying to modify the report subscription, it was observed that UI shows wrong time than the configured.
aa

This issue exists in the PME 9.0 / 2020 systems located in the region with ‘daylight saving’ for example:
a

Environment
Power Monitoring Expert v9.0, v2020 system located in the region with ‘daylight saving’

Cause
Bug in the UI.

Resolution
Since the issue is only with the ‘Modify Subscription’ UI and same will be fixed in the upcoming CU releases, ignore this UI behavior of showing wrong time as the report subscription delivery continues to work with the configured value as same is stored in the RPT_Subscription table.

Note: Don’t change any configuration unless you want to configure different time.

Schneider Electric Slovakia

Objavte viac
Rad:
Objavte viac
Rad:

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.