Inštalačné krabice od spoločnosti Schneider Electric poskytujú vysoký stupeň krytia IP 55 až IP 67 a odolnosť proti nárazom IK 07 až IK 08. Väčšina rozvodných krabíc je vyrobená z bezhalogénových materiálov a sú v eko dizajne, rešpektujúcom normy na ochranu životného prostredia. Inštalačné krabice radu MUREVA sa jednoducho inštalujú, pripojujú, zatvárajú a označujú. Elektroinštalačné krabice je možné montovať na stenu, ale aj pod omietku a vďaka našej širokej ponuke rozmerov si môžete zvoliť také produkty, ktoré dokonale splnia vaše požiadavky pre montáž.